This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:放电针脚最大电压

Guru**** 2779445 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/653674/ne555-discharge-pin-maximum-voltage

部件号:NE555
主题中讨论的其他部件: MC3.3063万ATLC555

我正在考虑使用NE555计时器来获得一个简单而便宜的升压调节器(5-12V转换器),我不确定放电晶体管的击穿电压是多少,所以 我不知道是否能够使用它。   基本原理图如下所示。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    方便,

    放电是真正的集电极开路。 它的最大电压与VCC相同,建议最大电压为16V。
    即使VCC为5V,也是如此
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,如果电压反馈实际上是在220µF Ω 电容器处测得,您认为电路的其余部分是否正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    方便,

    是的,它将增强(使用正确的值)。 不会,它不会很好地调节。 可能根本不是。
    如果目标是提高成本,请尝试使用MC3.3063万A
    如果目标是尝试新事物,请添加一个比较器,当输出电压>12V时,将NE555引脚2.6拉至5V
    您可以使用TI-Tina中的TLC555 Tina模型模拟也适用于NE555的电路。

    请注意,当电源为15V时,5V电源处的(放电)汇电流小于汇电流。 TLC555计时器也是如此。
    因此,请观察电感器电流以确保其不会过高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您查看电路,我将使用比较器,我已经尝试了很多555个定时器和SMPS,所以我决定看看是否可以根据555个定时器构建SMPS。