This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0334万:LMK0.0334万

Guru**** 2551390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/653382/lmk00334-lmk00334

部件号:LMK0.0334万

我想在典型PC中使用LMK0.0334万作为PCIe时钟缓冲器。 我的输入(差分)是交流耦合(0.1uF电流)。  

我是否应该在带有电阻分频器的设备侧提供直流偏压,如果是,建议的值是什么? 另外-我是否应该在盖子的输入侧放置一个100欧姆的端接电阻?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anushavan,
    是的,设备的时钟输入有内部偏置。 您可以直接连接交流电,无需外部直流偏压。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!