This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:在LMX2582和LMX2592之间选择微波无线电设计时需要帮助

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/653890/lmx2582-need-assistance-choosing-between-lmx2582-and-lmx2592-for-a-microwave-radio-design

部件号:LMX2582
主题中讨论的其他部件:LMX2592

我正在尝试在具有集成VCO产品组的PLLatinumTm射频合成器中找到合适的TI人员,他们可以帮助我为我的新设计做出明智的部件选择。  我正在考虑对 不同频段同时使用LMX2592和LMX2582。  请将此人的姓名和联系信息发送给我。

谢谢!

Jeffrey Pawlan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeffrey,

    LMX2592和LMX2582源自同一内核,您可以根据满足输出频率需求的内核轻松选择要使用的内核(最高5.5GHz为LMX2582,最高9.8GHz,然后是LMX2592)。

    此致,

    Brian Wang