This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:PRI和SEC引脚的外部下拉/上拉电阻器

Guru**** 2927510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/653788/cdclvc1310-external-pull-down-up-resistor-of-pri-and-sec-pin

部件号:CDCLVC1310

大家好,

对于未使用的输入引脚,如果我们只 能让PRI_INP/P和SEC_INT/P引脚浮动, 或者需要外部上/下拉电阻器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lilian:
    您可以让未使用的输入引脚保持浮动。 该器件具有片上上上上下拉电阻器。
    此致
    普奈特