This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:电感器振荡器和定时

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/653145/ne555-inductor-oscillator-and-timing

部件号:NE555

我知道这不是555计时器的常见应用,但我想构建一个电感表,我不确定555计时器是否可以用于带有电感器的振荡器,该电感器可以与频率计数器一起使用来产生电感 如果  有人有一种简单的方法来制作555计时器电感器振荡器,您可以发布它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者,您可以将具有已知频率和振幅的信号(可以在555中使用+/-错误)应用到电感器,并将其用作测量电感的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    方便,

    按照Mike的建议操作,或者有许多其他电路可测量电感。 555不能直接与电感器配合使用。
    例如,尝试在网上搜索"电感计原理图"以了解其他方式。