This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4208万:在Signle PLL模式下,相位噪声问题(仅限PLL2),需要参考配置

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/653172/lmk04208-phase-noise-issue-in-signle-pll-mode-with-pll2-only-and-need-reference-configuration

部件号:LMK0.4208万

大家好,团队

我的电信客户正在其MDA项目中使用LMK0.4208万。 它们仅在PLL2中使用信道PLL模式。 规格如下:

输入:25MHz单端,0.4Vpp到OSCin。

输出:CLKout0&1&2&5=156.25MHz (LVDS),CLKout3&4=20MHz (LVCMOS单端,直接使用OSCin频率)。

环路滤波器配置:

客户发现CLKout的相位噪音很大。

您能否根据客户的规格共享参考配置?

谢谢

Kevin Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kevin,
    PLL2模式下的输出相位噪声也取决于输入时钟的相位噪声。 请使用WebBench工具根据输入时钟相位噪声优化环路滤波器。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet

    LMK0.4208万的Webench工具使用双回路PLL (PLL1和PLL2)。 如何将其设置为单PLL模式?
    谢谢

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kevin
    只需将PLL1带宽设置得非常低,在PLL1环路滤波器中输入1M ohm和100uF。 然后只需使用输入时钟的相位噪声数设置VCXO相位噪声。
    此致
    普奈特