This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../LMK0.4828万_5F00_PLL1_5F00_CHANGED_5F00_AS_5F00_PER_5F00_TI_5F00_0V01.txtDear先生,
请查找随附的PLL寄存器文件。
此致,
K.Jaya Bharath Reddy
e2e.ti.com/.../LMK0.4828万_5F00_PLL1_5F00_CHANGED_5F00_AS_5F00_PER_5F00_TI_5F00_Final_5F00_external_5F00_clk.txte2e.ti.com/.../LMK04828_5F00_PLL1_5F00_CHANGED_5F00_AS_5F00_PER_5F00_TI_5F00_Final_5F00_Internal_5F00_clk.txtDear先生0.4828万先生,
我的clk输入已经是MOS。
验证CLKin0和CLKin1之间的耦合。 我遵循以下程序,
Clkin0源-来自板载TCXO的25MHz。
Clkin1放射源-外部放射源
步骤1:我通过在地址0x147 - 0x3E中写入值来关闭clkin1并打开Clkin0 -在这种情况下,PLL1和PLL2被锁定。
步骤2:我打开clkin1并通过在地址0x147 - 0x3B中写入值关闭CLKIN 0 -在这种情况下,PLL1未锁定,PLL2已锁定。
步骤3:通过写入0x147 - 0x3F关闭Clkin0和Clkin1 -在这种情况下,PLL1未锁定,PLL2已锁定。
从上述程序中,我得出结论,clkinputs没有联轴器。
我的dobut是,
1.这是否是测试clk输入之间耦合的有效程序?
2.如果CLKIN输入不可用。 PLL不应锁定。 但PLL2处于锁定状态。 这是因为VCXO是指PLL2。
我的要求是,如果输入时钟不可用,则PLL 1和2都不应锁定。 我无法从数据表中获取此信息。
请帮助我解决这个问题。
此致,
Bharath