This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3033万:LMK0.3033万配置问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/663411/lmk03033-lmk03033-configuration-problem

部件号:LMK0.3033万

你好! LMK0.3033万配置有问题。 我使用了以下寄存器(Verilog):

32'h800万,
 32'h3.03万,
 32'h3.0301万,
 32'h3.0302万,
 32'h3.0303万,
 32'h3.0304万,
 32'h3.0305万,
 32'h3.0306万,
 32'ha0032a09,
 32'h8.28万B,
 32'h28E000D,
 32'h184.002万E,
 32英寸hCC0.018万F

在设备的输出端,我看到105 MGH和锁定检测不工作,而输入端为56 MGH。

 附件包含  编程过程中的电路和正时图。

e2e.ti.com/.../UFSS_5F00_Conditioner_5F00_COPY.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    和其他问题。 是否有读取设备寄存器的方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Nokolay:

    我建议您按照D/S的7.1 部分中的编程顺序进行操作。该顺序以复位启动。 您似乎至少错过了这些步骤。

    我也看不出有办法读回这些登记册。

    我希望这能有所帮助。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon,感谢您的回答。


    如果我正确理解了描述,则序列中的第一个词是复位(32'h800万)。 或者这不是吗?

    这来自数据表:

    建议的编程顺序包括将重置位(RESET = 1)设置为的R0编程
    确保设备处于默认状态。 无需再次对R0进行编程,但如果已对R0进行编程
    同样,复位位被编程为CLEAR (复位=0)。 寄存器按R15的顺序编程
    已编程的最后一个寄存器。 下面是编程顺序示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Nicolay:

    我建议您使用我们在TI.com上提供的TICS PRO软件来检查默认顺序以及它与实际配置的匹配情况。 检查软件左下角的窗口,键入CTRL-C时将看到编程顺序

    您还可以尝试在TIC PRO中的默认配置,作为您自己使用案例的起点。

    最后,使用TICS PRO不需要连接到设备。

    如果您有更多问题,请告诉我。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了此序列,但设备无法正常工作。

    32'h8000_0100,0100,

    32'h8000_0100,0100,

    32'h0000_0100,0100,

    32'h0003_0301,0301,

    32'h0000_0102,0102,

    32'h0000_0103,0103,

    32'h0000_0104,0104,

    32'h0000_0105,0105,

    32'h0000_0106,0106,

    32'h0000_0107,0107,

    32'H1000_0908,0908,

    32'ha003_2a09,

    32'h0082_000b,

    32'h028E_00aD,

    32'h0803_020E,

    32英寸hCC00_180F

    LD不工作,输出端为121 MHz (预期为112 MHz)

    正时图中是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Nicolay:

    您的计时图看起来不错。 您是否能够通过单个捕获在示波器上看到它?

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这来自示波器。

    数据为绿色,时钟为黄色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    32'h8000_0100,0100,

    32'h8000_0100,0100,

    32'h0000_0100,0100,

    32'h0003_0301,0301,

    32'h0000_0102,0102,

    32'h0000_0103,0103,

    32'h0000_0104,0104,

    32'h0000_0105,0105,

    32'h0000_0106,0106,

    32'h0000_0107,0107,

    32'H1000_0908,0908,

    32'ha003_2a09,

    32'h0082_000b,

    32'h028E_00aD,

    32'h0803_020E,

    32英寸hCC00_180F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Nikolay:

    感谢您发送范围捕获。 您在此处有大量振铃。 这是示波器探测器设置问题吗? 我会先尝试减少此振铃。 在线路上添加一些串联电阻。

    您是否能够根据TIC PRO验证您的编程顺序?

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我查看了您的编程,看起来很合理。

    此LMK0.3033万位于您设计的主板或EVM上?  有多少主板无法锁定?

    调试PLL未显示为锁定。  请对PLL_MUX = R除法器/ 2进行编程(应写入0x18b0020E)。  确认您看到的LD引脚为14 MHz。  如果不是,频率是多少?

    接下来,请对PLL_MUX = R Divider /2 (应写入0x189.002万E)进行编程。  确认在LD引脚上看到14 MHz。  如果不是,频率是多少?

    最后,请告知CPout针脚的电压。

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Timothy,Simon,非常感谢您的帮助!
    问题出在我们的原理图中。 即,在电路的输入阶段