This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214EVM:无法使用CDCI6214EVM获取FREQ_INC和FREQ_DEC

Guru**** 2555760 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCI6214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/667077/cdci6214evm-not-able-to-get-freq_inc-and-freq_dec-working-using-the-cdci6214evm

部件号:CDCI6214EVM
主题中讨论的其他部件:CDCI6214

您好,

我正在尝试使用GPIO FREQ_INC和FREQ_DEC输入引脚来使CDCI6214的频率增量和减量功能正常工作,但直到现在我还没有成功工作。

我可以使用地址3h的I2C寄存器(GENERIC3)使FREQ_INC和FREQ_DEC正常工作。当我写入'1'到位1(=fod_iod_inc)而位0(=fod_iod_reg_mode)为'0'时,当我写入一个'1'到位2(=fod_mode)时,频率增加。 如果我使用“方框图”视图中的+和-按钮执行同样的操作,则不起作用,因为这似乎是同时将'1'写入fod_iod_inc和fod_iod_dec,我认为这是不正确的。

但是,这是我打开这个线程的实际问题:当我要使用GPIO4引脚,配置为FREQ_INC输入,GPIO1引脚配置为FREQ_DEC输入,并将GENERIC3寄存器的位0设置为'0'时, 然后按下GPIO4和GPIO1左侧的按钮,使它们从低变为高,反之亦然,所选输出的频率不会发生任何变化。

CDCI6214EVM上的此功能是否存在问题,或者寄存器接口或PCB板中是否有其它需要修改才能工作的功能?

此致,

斯特法安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,斯特法安,
    我确认TICSpro +/-按钮中存在频率增量/减量错误。 我们将尽快解决此问题。
    Pin功能应正常工作。 请确认您拥有的EVM吗? 您是在网上商店订购的还是从TI的某个人那里获得的?
    我询问的原因是,我们预发布的EVM可能需要返工,但发布的EVM不需要返工。
    您能否通过clock_support@list.ti.com向我们发送EVM的照片?
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet,

    我从我们当地的TI FAE (Martin Seeger)收到了EVM

    EVM的照片已发送到您提供的地址。

    此致,
    斯特法安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,斯特法安,
    我尚未收到您的电子邮件。 请仔细检查电子邮件地址并再次发送吗?
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet,
    我已重新发送邮件,我使用的地址确实有错误。
    很抱歉。

    此致,
    斯特法安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Puneet,

    您是否收到了EVM的图片?

    您是否已经知道它是否需要返工?

    此致,

    斯特法安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,斯特法安
    我已通过电子邮件回复您的查询。
    我将关闭此线程。
    此致
    普奈特