This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2002万:1PS抖动规格,适用于高速接口参考时钟

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/665618/cdce62002-1ps-jitter-specs-for-high-speed-interface-reference-clock

部件号:CDCE6.2002万

尊敬的团队:

我们的客户希望将 CDCE6.2002万用作高速接口参考时钟@ Artix 7 FPGA的抖动消除器(更多规格,请参见下文)。

它们必须将抖动从100ps rms降低到1PS rms。

>> CDCE6.2002万是否是满足这些要求的好选择,或者您是否可以推荐其他解决方案?

期待您的反馈。

此致
马丁

https://www.xilinx.com/support/answers/4.4549万.html

参考时钟频率(MHz)

偏移频率时的相位噪声(dBc/Hz)

10 kHz

100 kHz

1 MHz

100.0

-126.

-132.

-136.

125.0

-123.

-131.

-135.

156.25

-121.

-129.

-133.

250.0

-119

-126.

-132.

312.5

-116

-124.

-131.

625.0

-110

-119

-127.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Martin
    我们正在调查您的请求,并将通过电子邮件回复您。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet,
    当你有一个解决方案/建议时,请你也与我分享吗?(实际上,我是向Martin提出请求的人)
    谢谢,此致,
    Andrea
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrea:
    我将通过电子邮件向您发送建议书。
    此致
    普奈特