This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:用于充电泵电路导入器驱动高侧FET的TLC555-Q1?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555-Q1, TLC555, SN6501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/667191/tlc555-q1-tlc555-q1-for-charge-pump-circuit-tor-drive-high-side-fet

部件号:TLC555-Q1
主题中讨论的其他部件: TLC555SN6501-Q1

如何使用TLC555-Q1计时器来驱动具有48V总线的半桥的高侧FET的充电泵电路? 有可能吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julio,

    我是否可以假定输出可能会很长一段时间高,因此升压电容器将不支持该应用?

    对于HS和HB引脚的'飞'性质,我建议使用隔离(变压器)直流至直流解决方案。 TLC555可能是直流-直流转换器的时钟。 但是,SN6501-Q1等集成解决方案可能更易于设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,

    是的,我需要支持100 % 占空比。 车尾箱束带电源无法支撑它。 感谢您的建议,我也将在SN6501-Q1中进行说明。

    我正在查看以下应用说明: www.ti.com/.../slva444.pdf

    我必须将IC折射为HS FET的源,我认为IC GND无法处理该引脚上的48V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julio,

    基于接地的增压器的问题是,当HS节点变低时,HB可能过电压或增压可能过电流。 当HS变高时,HB不会滞后,而增压正在重建其增压电压。

    但是,这可能起作用(未测试)

    显然,最大HB-HS额定值>齐纳电压> VDD