This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:NE555的ESD参数如何?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/666914/ne555-how-about-the-esd-parameter-of-ne555

部件号:NE555

您好,

  我在NE555的数据表中找不到ESD等级,请帮助告诉我NE555的ESD参数。

谢谢。

柠檬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    柠檬,

    我将在美国时间星期一找到这些数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    柠檬,

    NE555
    ESD - HBM 500V
    ESD - CDM 1500V