This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:fod_clk_ch寄存器的确切功能是什么?

Guru**** 2554400 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/667083/cdci6214-what-is-the-exact-function-of-the-fod_clk_ch-registers

部件号:CDCI6214

您好,

从CDCI6214数据表来看,我不清楚fod_clk_chx寄存器(地址3Dh处的CHX_CTRL2寄存器位7...4)的确切功能是什么。

根据数据表,它允许您选择每个FOD的输入时钟,其中包括直接,我想这是VCO输出时钟,而IODX,我想这是IOD的输出时钟。

我不清楚第二种可能性,因为(根据数据表中的图25) IOD的输入连接到FOD的输出,IOD的输出进入输出缓冲区。 那么IOD的输出如何可以用作FOD的输入时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯特法安,
    让我从你的第二个问题开始:是的,这些联系在任何数字中都没有。 我们认为这可能会让人感到困惑,而不是有帮助。

    关于您的第一个问题:
    FOD_clk_CHX位允许为分频器数字逻辑选择时钟源,而不是合成本身。 当您向clock_support@list.ti.com发送电子邮件时,我可以根据NDA提供其他材料。

    此致,
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Patrick:

    我向clock_support@list.ti.com发送了一封电子邮件。

    此致,
    斯特法安