This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:LMK0.4828万数字延迟功能

Guru**** 2553440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/667183/lmk04828-lmk04828-digital-delay-feature

部件号:LMK0.4828万

您好,

数据表中存在令人困惑的注释:

数字延迟分辨率和总延迟是否根据VCO频率或时钟分配频率设置?

例如,

如果VCO频率 为2560MHz,时钟分配路径为320MHz (VCO频率除以8)
我的延迟解决方案和完全延迟是什么?

提前感谢!

伙计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,伙计
    数字延迟分辨率为VCO频率。通过使用半步长,您可以将分辨率提高到VCO周期的一半。
    此致
    普奈特