This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592在没有任何初始编程的情况下输出的内容是什么

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/666990/lmx2592-what-will-the-output-of-lmx2592-without-any-initial-programming

部件号:LMX2592
“Thread:USB2ANY”(主题:USB2ANY),TIDA-0.0626万中讨论的其它部件

响应,

我已开发出采用LMX2592的TI iie TIDA-0.0626万的参考设计。 我想知道,如果不事先进行编程,我们可以从LMX2592获得什么输出。 我们没有USB2ANY用于对LMX2592寄存器进行编程。因此,我们想知道,如果向电路提供一些参考输入,我们可以获得什么输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Tanwar:

    感谢您的提问。

    LMX2592 POR寄存器值不会输出任何内容。 此设备需要在输出出现之前进行编程。

    我们有一些具有EEPROM的器件,可以针对给定的用例进行预编程,但这不是其中的一个。

    此致,Simon。