This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC556:连续引脚电容器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/666623/tlc556-capacitor-for-cont-pin

部件号:TLC556

您好,

我们的客户有一个关于TLC556的问题。

在数据表第10页中,我们可以看到"图3中连续的0.1uF电容器减少了大约10 % 的周期"。

这是否意味10 % 着当连续引脚左移浮动时,tPHL和tPLH的时间更短,总时间(th + TL)也更短?

谢谢!

Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山

    这种说法不正确;如果VCC是干净的,则无论有无CAP,期限都没有差别。

    如果VCC不干净,则使用电容器有助于防止因比较器过早跳闸而缩短周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rron-san:

    感谢您的快速回复和解释。

    我将与客户讨论以了解这一点。

    谢谢,此致,

    Hiro