This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0105万:LMK0.3328万 1.8V LVCMOS输出和LMK0.0105万输入之间的推荐连接(原理图)

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/664966/lmk00105-recommended-connection-schematic-between-lmk03328-1-8v-lvcmos-output-and-lmk00105-input

部件号:LMK0.0105万
主题中讨论的其他部件:LMK0.3328万

大家好,

我们的客户计划使用LMK0.0105万缓冲LMK0.3328万 1.8V LVCMOS输出。

请在LMK0.3328万输出和LMK0.0105万输入之间绘制一个推荐的示意图。

根据LMK0.0105万数据表中的图6,我认为建议如下。
由于LMK0.3328万的输出阻抗为50欧姆,我相信它不需要转储电阻"R"。

您的意见是什么,请向我们提供您的建议。

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    川崎

    对于1.8V LVCMOS驱动器,我建议使用具有以下值的图7:
    * Rs = 0欧姆
    *请勿安装50欧姆负载端接(分压器),因为1.8 V输出摆动与2 V的最大单端输入摆动兼容
    * RB1 = 10 k (上拉至3.3 V),RB2 = 3.9 k将CLKIN-设置为~0.9 V

    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Kawai:

    您的说法似乎正确。

    但是,您真的需要匹配阻抗吗? 您的频率和边缘速率。 该迹线的长度当单向传播延迟等于或大于MIN (Rt,ft)时,有一个使用Z匹配的好规则。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alan-san,

    感谢您的建议。 我了解您的建议是直流耦合,如下所示。
    即使用上面的原理图,我认为它仍然可以工作,因为它具有足够的VIH/VIL振幅。
    使用交流耦合连接是否有任何问题?

    此致,

    KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon-San,

    感谢您的意见。 我知道您所说的是"块状恒定电路"或"分布式恒定电路"。

    请允许我确认我的理解。

    关于LMK0.3328万数据表,LVCMOS输出tr/TF =250ps (典型值)。
    3 x 10^8 [m/s ] x 250 [ps]= 0.075 [m]

    如果LMK0.3328万和LMK0.0105万之间的轨迹长度"L"为...
    - L < 0.075 m ,不需要终止。
    - L >= 0.075 m ,应连接50 Ω 端接。

    对吗?

    此致,
    KAWAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    川山

    是的,交流耦合方法也会起作用。 我刚刚选择了直流耦合接口,它是LVCMOS驱动器更常用的接口。

    此致,
    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alan-san,

    我还有一个问题需要仔细检查。

    LMK0.3328万和LMK0.0105万能否驱动50欧姆负载?

    [LMK0.3328万]
    LMK0.3328万似乎无法了解1.8V LVCMOS输出的输出电流。

    [LMK0.0105万]
    我在数据表中找不到输出电流规格。

    此致,

    KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这两种电阻都可以通过直流阻隔电容器驱动50欧姆,但由于驱动器输出电阻和负载电阻(均为50欧姆)形成的分压器,负载处的交流电压摆动可能接近Vddo/2。

    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Alan-san,

    我知道两个设备都不能直接从引脚驱动50欧姆。 要求使用直流阻隔盖。

    此致,
    KAWAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Kawai:

    您的断言是正确的,根据您的计算,当长度大于7.5 cm 时,应考虑阻抗匹配。 这还包括线迹。  

    此致,Simon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Alan-san,

    我想再次检查另一线程中的驱动器功能。

    此致,
    KAWAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon-San,

    感谢您的确认。

    此致,
    KAWAI