This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581EVM:SPI编程不会#39;似乎未锁定

Guru**** 2506155 points
Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/666060/lmx2581evm-spi-programming-doesn-t-seems-to-lock

部件号:LMX2581EVM
主题中讨论的其他部件:CODELOADER

您好,

我已使用CodeLoader软件成功加载了寄存器,并且使用USBANY接口时RF输出效果很好。 现在,我尝试使用标准Linux SPI接口(Zynq内置SPI接口)通过电线将SPI直接编程到EVM引脚,但它似乎没有锁定PLL。 我检查了已编程的寄存器,发现我写的内容与CodeLoader通过逻辑分析器分析的内容完全相同。

这是我写的。 10MHz参考,R=5,PD=2000,N=1250,K=0, 通道分配器2。

R5 (初始化) 0x4087.001万
R15 0x021FE80F
R13 0x4082C10D
R10 0x21.005万CA
R9 0x03C7C039
R8 0x207DDBF8
R7 0x8.2317万
R6 0x0.0004万D6
R5 0x0010A805
R4 0x0.0004万
R3 0x2001.7683万
R2 0x0C0.0112万
R1 0xC400.0051万
R0 0x44E2万

一旦写入寄存器,电流就会从37mA变为265mA。 但是LD LED指示灯不亮。 我想我错过了一小步。 你能检查一下发生了什么吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的徐先生:

    感谢您的帮助。

    以下是我的建议:

    1)作为EVM软件,继续使用TIC PRO (来自TI.com)。
    2)确保您可以获得锁且一切正常。
    3)从工具中导出所需的十六进制值映射。 不能将POR (开机重置)值与建议的默认值混淆。 在许多情况下,我们需要一个不是POR值的默认值,因此需要通过SPI写入这些值。 TIC PRO显示左下窗口中写入的寄存器。
    4)然后,您可以使用工作示例安全地迁移到您的平台,并确保不存在SPI信号完整性问题。

    我希望这能有所帮助。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了上述事项外,如果这是冷启动,还应确保一些事项。

    在写入最后一个R0寄存器之前,请确保LDO已通电。 换言之,当您编写R5 (init)时,假设LDO刚刚启动。 在数据表的通电部分8.5 Tm2中,请注意,它建议对寄存器进行编程,然后等待20毫秒,然后对R0进行编程。 这是为了确保在您写入R0以激活校准之前,内部零件LDO已通电。 另请注意,在20毫秒等待之前,最后写入的寄存器是R0。 这是因为在编写R5 (init)之后,除了引脚19的LDO之外,所有LDO都将打开,该引脚19在写入R0时将打开。

    总之,按照您的顺序,在末尾添加一个额外的寄存器R0编程。如果您的编程速度快,您也可以在最后一次对寄存器R0编程之前添加一个额外的等待。

    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:
    我刚刚从TIC Pro中显示的序列中删除了R5(init),它解决了! 射频输出看起来很棒!!
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个问题已经解决。
    此致,
    Dean