This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:PLLatinum Simulator工具,从文本文件加载VCO相位噪声

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/666007/lmx2571-pllatinum-simulator-tool-loading-vco-phase-noise-from-a-text-file

部件号:LMX2571

我尝试在PLL模式下将LMX2571与外部VCO一起使用。 我正在尝试使用带有外部VCO相位噪声参数的模拟器。 我上传的文本文件似乎不正确,VCO的相位噪声也不正确。 模拟相位噪声如下所示:

。  

是否记录了有关如何上传相位噪声的位置。 我只需将数据表上测量的点上载到一个文本文件中,其中包含频率和dBc/Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Kleber,我将您的问题转发给一位同事,此问题请看,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在OSC,PLL和VCO书写下,有一个带问号的框。 如果您单击此问号,将会给出详细的解释。

    通常,您需要格式为的文本文件
    <Offset in Hz><Phase noise in dBc/Hz>+<Carriage Return>(以Hz为单位的偏移量>)

    一种创建方法是使用Excel并另存为"制表符分隔文本"。

    此致,
    Dean