This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V1F:关于电流消耗

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/662999/cdcm6208v1f-about-current-consumption

部件号:CDCM6208V1F
主题中讨论的其他部件:CDCM6208

大家好。

我知道CDCM6208的当前消耗量。
我在数据表P.16中找到了以下"有用说明",
CDCM6208用户GUI可以根据实际设备配置来很好地估计设备的总电流消耗。 因此,TI建议使用GUI来估计器件功耗。

GUI是CDCM6208EVM GUI吗?
我拿到了GUI并确认了当前的功耗函数,但我不知道该函数。

抱歉,"有用的备注"是什么意思?
您是否建议使用EVM和GUI测量实际数据?

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sho
    您无需测量电流或将软件连接到EVM。 只需启动软件并选择设备即可。 它将在GUI上显示估计的当前消耗。 您可以使用CDCM6208软件或TICSpro。
    如果您有任何问题,请告诉我。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet San

    感谢您的回复。
    抱歉,我不知道如何通过GUI计算当前消耗。
    您推荐使用哪种软件?
    我在您的网站上找到了三个软件。
    -CDCM6208 EVM控制GUI
    -CDCM6208 -固件更新文件
    在CDCM6208评估模块上编程MSP403的代码。

    我现在正在使用CDCM6208 EVM控制GUI。
    请告诉我计算过程。


    如果您可以查看,请告诉我我在我附加的两种设置中的以下当前消耗。
    很抱歉有很多检查点。

    -VDD_PRI_REF
    -VDD_SEC_REF
    -DVDD
    -VDD_PLL1
    -VDD_PLL2
    -VDD_VCO
    -VDD_Y0_Y1
    -VDD_Y2_Y3
    -VDD_Y4_Y5
    -VDD_Y6
    -VDD_Y7

    此致,
    Sho

    案例1.


    CASE2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sho

    这里是:

    您也可以使用TICSpro。 该设备现已在该处提供,当前消耗估算器也在该处提供。

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet San

    感谢您的回复。

    CDCM6208EVM软件的版本是什么? 我的版本是3.24。  
    我看不到估计的电源电流,,,  
    您是否连接到EVM?

    我得到了TICS专业版。 1.6 .7.是最新版本?
    抱歉,我在TIC pro中找不到此设备。
    CDCM6208在哪里?

    我想了解以下几点电流消耗。
    -VDD_PRI_REF
    -VDD_SEC_REF
    -DVDD
    -VDD_PLL1
    -VDD_PLL2
    -VDD_VCO
    -VDD_Y0_Y1
    -VDD_Y2_Y3
    -VDD_Y4_Y5
    -VDD_Y6
    -VDD_Y7

    您能计算吗?

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sho
    我使用的CDCM6208版本与您使用的版本相同(3.24)。 在您的情况下,某些线型被剪裁在软件界面上。 这可能是由于屏幕分辨率造成的。 您是否可以更改屏幕分辨率并检查您是否看到与我发布的界面类似的界面?
    很抱歉,TICSpro更新尚未发布,它将很快在Web上发布。 我们不能为这些软件上的单个电源提供分离电流选项,但只需启用和禁用软件中的块,即可查看当前的变化量,从而轻松找到该选项。
    请尝试更改屏幕分辨率,如果不起作用,请告诉我。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet San

    感谢您的快速响应!
    好的,我将尝试更改屏幕分辨率。
    如果不起作用,我将与您联系。
    请稍等片刻。

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet San

    我尝试更改屏幕分辨率,但GUI上未显示估计的当前消耗项目。
    我的条件是仅GUI,所以我没有连接到EVM。

    顺便提一下,新的TIC Pro何时发布?

    此致,
    Sho   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet San

    很抱歉再次向您提问。
    CDCM6208 的各个耗材测量表在数据表中进行了说明。
    但是,PLL1,PLL2和VCO电流仅为总值,与SEC和PRI相同。

    请告诉我当前的消耗量。
    我的客户想知道输入电容瓦特值 ,以便在电源轨上选择它。

    此致,
    Sho  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet San

    我的问题怎么样?请帮助我,我正在等待您的回复。

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sho
    目前,我有CHAR数据,其测量方式与数据表中指定的方式相同。 我正在尝试计算分离电流。 让我回到你们这里。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sho
    我没有进一步的拆分当前数据。 由于我们的主板也是以同样的方式构建的,因此我无法衡量这一点。
    我可以为您提供预发布的TICSpro设备配置文件。 请发送电子邮件至clock_support@list.ti.com。
    此致
    普奈特