主题中讨论的其他部件: Tida-0.1346万
你好。
我正在尝试减少使用mash_seed调整LMX2594输出相位时看到的分数spurs。 我希望TI能够提供一些提示。
我一直在阅读 TIDA-0.1346万,其中指出:
"编程非零种子值实际上可以产生分子为零的分数spurs。 因此,如果mash_seed是IncludedChannelDivide的倍数并且分数分母设置为k×IncludedChannelDivide,则获得最佳spurs,其中k是不含2或3因子的正整数。 使用此策略可以避免亚分数spurs "
为此目的,我一直在使用分数分母127,这样k=127,其中不包含2或3的系数。 我将mash_seed递增1,这是IncludedChannelDivide的倍数。 请参阅以下设置:
当我以1步递增mash_seed时,我得到了非常差的分数spurs。 例如,如果mash_seed为1,我将得到:
我相信这些是在200MHz/127=1.5748MHz的倍数下的小频脉率。
TI是否有任何关于如何调整LMX2594的输出相位并将spurs降至最低的提示? 我发现有些mash_seed值比其他值好,但我没有找到预测行为的方法。 我认为PLLatinum SIM不能用于分子为零的情况。
帮助的说明