This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:开始VCO校准时是否需要参考时钟输入?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/665647/lmk03328-is-reference-clock-input-required-when-starting-vco-calibration

部件号:LMK0.3328万

大家好,

请允许我澄清VCO校准的操作。

LMK0.3328万/03318是否0.3318万是否需要VCO校准参考时钟输入?

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的, 需要参考输入时钟,且频率必须稳定,以便VCO频率可以通过数字逻辑校准,以便在锁定PLL之前选择正确的CAP代码。

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan-San,

    感谢您的回答。

    KAWAI