This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1212:使用+2.5V为器件供电时的输出共模电压

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1216, CDCLVP1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/665306/cdclvp1212-output-s-common-mode-voltage-when-powering-the-device-with-2-5v

部件号:CDCLVP1212
主题中讨论的其他部件:CDCLVP1216

尊敬的各位:

为器件供电+2.5V时,TI CDCLVP1212 (或CDCLVP1216)输出的共模电压是多少? 它是+2.5V/2=+1.25V吗? 数据表仅指定输入的共模电压。

提前感谢!

Matej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以计算为VOH和音量级别的平均值:Vocm =(VOH +音量)/ 2。

    此致,
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Kloc:

    此器件上的输出为LVPECL,此类输出上的共模为2V,摆幅为800 mV。 您将需要阅读由Nick Holland编写的标题为“LVPL,VML,CML和LVDS电平之间的接口连接”的应用报告。

    此致,Simon。