This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595EVM参考专业版

Guru**** 2761105 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/665452/lmx2595evm-lmx2595evm-reference-pro

部件号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2595

我们现场有几个LMX2595EVM模块,但我缺少Ref Pro模块与它们进行通信。 您是否能够向我发送一个Reference Pro电路示意图,或者告诉我Reference Pro上用于直接与LMX2595 IC通信的接口IC? 我提出这个问题,因为我当前使用的缓冲器的电压为OP LOW = 0.55 (最大),而LMX2595的电压为IP LOW (最大)= 0.4V,我必须解决此不匹配问题。 您能否告诉我您在Reference Pro上使用的接口缓冲区来满足此要求?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Nick:

    参考PRO板上的输出接口使用MSP430器件。

    您可以向您的现场应用工程师寻求有关与LMX2595EVM接口的帮助,或通过clock_support@list.ti.com与我们联系以获得更多帮助。

    此致,Simon。