This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:仔细检查配置

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/665088/lmk04828-double-check-configuration

部件号:LMK0.4828万

尊敬的各位:

我的其中一个AA已将LMK0.4828万配置为分布模式,以便具有以下配置:

时钟信号进入 CLKIN0并在DCLK8上发出。 从LVCMOS信号启用的SYSREF信号是从输入时钟(128x分频器)生成的。

SYSREF信号为8脉冲的脉冲串。

SYSREF信号将出现在SDCLK 5,7,9,11,13处

我已附加配置文件。您可以仔细检查它吗?

 

谢谢!

Domenico

e2e.ti.com/.../LMK_5F00_B_5F00_R.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Domenico:

    我已将您的问题分配给合适的人,但他已经是周末了。 您最迟将在星期一看到一个答案。感谢您的耐心等待。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Domenico

    我已生成配置文件和注册文件供您开始使用。

    设备在分发模式下配置,SYSREF在pulsar模式下配置。

    请根据需要配置输出格式。

    我建议您使用TICSpro。 您可以从“文件”->“加载”加载或导入注册文件中加载.TCS文件。  

    如果您有任何问题,请告诉我。  

    此致

    普奈特

    e2e.ti.com/.../e2e_5F00_4828.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet,
    感谢您仔细检查配置文件。

    此致,
    Domenico