This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:漏极开路MUXout

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/665217/lmx2594-open-drain-muxout

部件号:LMX2594

我在一个板上有3个lmx2594,我尝试通过一个SPI总线与所有3个主板通信。  MUXout引脚似乎不是漏极开路,因此当所有3个合成器共享该行时,它会阻止我读回寄存器。  数据表指示此引脚是推拉式。  是否有办法将此引脚配置为漏极开路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Brian:

    回读引脚功能不能设置为高阻抗,因此在单线上可与多个设备一起使用。 您必须使用3行。

    此致,Simon。