This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:写入寄存器时应用mash_seed增量

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/664991/lmx2594-mash_seed-increment-applied-when-writing-register

部件号:LMX2594

你好。  

数据表解释了表27中的mash_seed寄存器:

第一个蓄能器的土豆泥发动机的初始状态。 可用于转换相位或优化分数spurs。 每次对mash_seed字段进行编程时,它都会将此mash种子添加到现有的mash种子中。 要重置它,请使用mash_reset_N位。

由于LSB和MSB实际上有两个mash_seed寄存器(R40)和(R41),写入R40或写入R41时是否应用了mash种子?

看看您的(优秀的) TIC Pro软件,当我写一个mash_seed时,它首先写入R40,然后写入R41。   7.5 1 (建议的初始通电顺序)中的数据表显示以相反顺序写入寄存器。  

请告诉我,我应该按照哪个顺序编写R40和R41来应用mash_seed值。  

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Variac:

    问得好。 R40是MSB,R41是LSB。 对于R40和R41,蓄能器的一次性负载发生在R41上。 当您写入R40时,您需要写入R41以执行一次性加载。

    从上至下的编程顺序与这两个寄存器不是很正确。 不错的地方

    此致,Simon。