This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V1F:预分频A/B和SYNCN

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208V1F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/661893/cdcm6208v1f-prescaler-a-b-and-syncn

部件号:CDCM6208V1F

您好,

当PS_A和PS_B值不同时,我对CDCM6208V1F预校准程序有疑问。

1.
使用SYNCN时,预分频器B是否与预分频器A同步?

二.
确认SYNCN信号后,Prescaler_B (PS_B)是否将处于重置状态,直到取消确认SYNCN?
如果是,将启用并重新启动PS_B的哪个计时?

3.
在CDCM6208V1F数据表第65页"CDCM.Output Synchronization"(11.2 .1.16 .6输出同步)中,
它说:
***************
当确认同步时(VSYNCN? VIL),所有输出均被禁用(高阻抗)
输出分禾器复位。 当取消确认同步时(VSYNCN ? VIH),
设备首先在内部锁定信号,然后使用重新调整信号的时间
预缩放器,最后同时打开所有输出。
***************
我想知道何时启用并重新启动所有分隔器。

确认同步时,是否禁用并重置所有除法器(整数,A侧/B侧的分法除法器)?
如果是,将启用并重新启动哪个计时?
SYNCN取消断言(与打开输出相同的计时)后,它是否在9到11 PS_A时钟周期之间?

4.
使用同步信号时,将输出A侧(Y0,Y1,Y4,Y5)和B侧(Y2,Y3,Y6,Y7)
是否在相同的时间启用(基于PSA时钟周期)?

此致,
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,gf:

    以下是您的问题的答案:

    1.

    使用SYNCN时,预分频器B是否与预分频器A同步?

    否,除非预分值器A和B具有相同的值,否则不保证它们之间的同步。

    二.

    确认SYNCN信号后,Prescaler_B (PS_B)是否将处于重置状态,直到取消确认SYNCN?

    如果是,将启用并重新启动PS_B的哪个计时?

    预分频器保持运行,仅同步输出分频器并重新启动。

    3.

    在CDCM6208V1F数据表第65页"CDCM.Output Synchronization"(11.2 .1.16 .6输出同步)中,

    它说:

    ***************

    当确认同步时(VSYNCN? VIL),所有输出均被禁用(高阻抗)

    输出分禾器复位。 当取消确认同步时(VSYNCN ? VIH),

    设备首先在内部锁定信号,然后使用重新调整信号的时间

    预缩放器,最后同时打开所有输出。

    ***************

    我想知道何时启用并重新启动所有分隔器。

    确认同步时,是否禁用并重置所有除法器(整数,A侧/B侧的分法除法器)?

    如果是,将启用并重新启动哪个计时?

    SYNCN取消断言(与打开输出相同的计时)后,它是否在9到11 PS_A时钟周期之间?

    使用SYNC,将禁用所有输出,重新设置分禾器,然后启用输出。 同步在内部与 预分频器时钟同步。

    4.

    使用同步信号时,将输出A侧(Y0,Y1,Y4,Y5)和B侧(Y2,Y3,Y6,Y7)

    是否在相同的时间启用(基于PSA时钟周期)?

    如果PS_A和PS_B设置为相同的值,则为TRUE。 否则,由于PS_A和PS_B之间未同步,B侧会有额外的不确定性。

    我希望这对您有所帮助,如果您有其他问题,请告诉我。

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet,

    感谢您的回答,很抱歉耽误您的时间。
    现在,我明白了。

    此致,
    G.F.