This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1110:电容负载的驱动能力

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/664457/cdclvc1110-driving-ability-for-capacitive-load

部件号:CDCLVC1110

您好,支持团队,

我有一个关于CDCLVC11xx的问题。

- CDCLVC11xx能否驱动输入电容为20 pF且具有50 MHz时钟信号的CMOS IC (Vcc = 3.3 V)?

50 MHz时钟信号的周期为20 ns。 因此,我认为驱动所需的最小电流为20 pF * 3.3 V /(20 ns / 2)= 6.6 mA。
我认为,通过参考第6页数据表的电气特性和脚注(3),功耗将约为47毫瓦。
因此,我想CDCLVC 11xx的驱动能力不是问题。
我的理解是否正确?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masanori:
    是,CDCLVC1110可以驱动20pF负载。
    此致
    普奈特