This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找一个设备来清理我的SPI时钟的-0.5V下冲

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/664009/looking-for-a-device-to-clean--0-5v-undershoot-of-my-spi-clock

主题中讨论的其他部件:CDCLVC1102

我有一  个3.3 V 50MHz时钟,它有-0.5V下冲,我正在寻找一个设备建议来清理下冲。

谢谢!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Adam:

    感谢您的提问。 您可能需要在我们的网站上查看参数搜索。 您会发现该表便于对设备进行排序。

    您可能需要查看CDCLVC1102。它是一个双输出设备。

    此致,Simon。