This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:编程后,寄存器不存在输出频率

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/663822/lmk04828-once-programmed-the-registers-no-output-frequencies-are-present

部件号:LMK0.4828万
主题中讨论的其他部件: CODELOADER

您好,
我在双循环模式配置中使用LMK0.4828万,我希望输出11个时钟@ 200MHz。
我使用代码编码器程序来设置寄存器。 我已经用Mac文件附件对它们进行了编程,但是
编程后,输出引脚中不会出现频率。
 我已对0X15F和0X16E进行了适当的编程,并使用 示波器测量:
PLL1和PLL2锁定信号(分别为针脚31和48):正常
PLL1_R和PLL1_N信号:正常  
PLL2_n和PLL2_R:不正常,信号不存在。

在我看来,PLL2似乎未打开,是否可能? 我该怎么办?e2e.ti.com/.../lmk0.4828万b_5F00_registers.mac.txt

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅需说明:
    PLL1和PLL2锁定信号(分别为针脚31和48):均为高电平
    PLL1_R和PLL1_N信号:我正确地看到10MHz PDF
    PLL2_n和PLL2_R:不正常,信号都为零
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅补充:原理图与演示板相同。 我已经检查了所有的自愿,它们都可以
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Elena
    我看了一下您的配置,看起来不错。 我认为您处于同步模式。
    您是否在同步PIN上应用了高级别? 请应用低级别,您应该会看到输出已启用。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 该问题与同步操作有关。 强制寄存器0x143到0x00输出所有200MHz时钟。
    但是,PLL2_N和PLL2_R信号仍被吸入到0,但PLL2锁是1