This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2531:重置和锁定到之前保存的频率设置之间的延迟

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/663200/lmx2531-latency-between-reset-and-lock-to-previously-saved-frequency-setting

部件号:LMX2531

大家好,  

你已经帮我解决 了这个问题,我有一个跟进问题。

LMX2531通过硬重置CE引脚来保存其先前设置,您能否提供有关取消CE断言和PLL锁定到先前频率设置之间的延迟的任何信息?

谢谢!

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的布莱恩,我会有人尽快回复您。 此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,

    对于LMX2531,当您将CE引脚降低时,所有可编程寄存器信息都将保留。 但是,状态机中有VCO二氧化碳代码和振幅设置的信息丢失。 换言之,当您将CE从低到高时,您需要再次对R0寄存器进行编程以重新运行校准,这需要500 us的顺序,具体取决于输入频率和其他一些因素。

    对于LMX2531之后的新设备,它们保留VCO校准的状态macine信息,但不保留LMX2531。
    如果您在数据表中CE引脚下方的描述下查看,则说明如下:

    "
    芯片启用输入。 高阻抗CMOS输入。 此引脚在以下情况下不得超过2.75 V
    CE 11输入CE被提升LMX2531通电,与内部电源控制位相对应。 虽然在断电时可以对部件进行编程,但仍有必要进行编程
    重新编程R0寄存器以使零件重新锁定。"

    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,所以R0寄存器必须在*取消对CE引脚的断言之后*重新编程,然后从R0重新编程到PLL锁定的时间,它大约为~500us。

    最后一个问题,我在另一个帖子上得到了指导,我们应该在取消对CE引脚的断言后等待大约100us,然后再对寄存器进行编程。 这听起来是否正确?

    谢谢!

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,

    当你把CE拉低后,我不明白为什么你需要等待对寄存器进行编程,但等待100 Us也不会有什么坏处。

    但是,在您将CE拉高后,等待R0寄存器编程以确保所有电容器达到其正确的偏置水平对我来说是有意义的。

    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean,

    你的评论使我有点困惑。

    在LMX2531上,一旦您将CE引脚拉低,R0将丢失其设置,必须重新编程,但您是否可以在CE仍然低的情况下进行重新编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,

    有点。 您可以在设备断电时对其进行编程,并且保留所有可编程寄存器信息。 但是,这并不是VCO所需的全部信息。 VCO还具有内部状态设置(数据表中未披露),如频带和振幅设置。 关闭设备电源后,这些内部状态设置将丢失。

    恢复VCO内部状态设置的唯一方法是运行VCO校准,这是通过对注册器R0进行编程来完成的,而VCO校准在设备断电时不会运行。 因此,尽管您可以更改所有寄存器(可能更改为不同的频率设置),但您必须在芯片通电后对寄存器R0进行编程,以便VCO校准可以正确运行。

    从应用角度来看,如果我被锁定在频率上,而将CE拉低,那么我需要将CE拉高,然后在该程序完成后,再将regsiter R0拉高。

    您还可以使用CE关闭设备电源,完全更改设置和频率,将CE调到高,然后运行R0,然后您可以转至新的频率。

    此致,
    Dean