This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:注册Prorgamming

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/663456/lmx2594-register-prorgamming

部件号:LMX2594

大家好,

是否有必要对0到R112的所有寄存器进行编程?

我不理解第36页,数据表:
7.6 寄存器地图和说明
请注意,对于具有数字但定义了可编程位的寄存器,有必要对它们进行编程
值与寄存器映射中显示的值相同。 必须从最高到最低对寄存器进行编程(R0最后)

我是否还必须对那些在中只有数字的寄存器进行编程,如R2,R3,R4等?
或者只编程第42至53页列出的寄存器是否可以?

谢谢,此致,

汉斯

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Hans:

    问得好。 答案是肯定的。 POR值不是默认建议值。 已经说过,例如,如果不使用斜坡,用于斜坡的寄存器可能会滑出。

    我希望这能有所帮助。
    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon。

    很抱歉劫持此线程,但TI是否提供下载链接以获取寄存器值? 我很担心,在阅读数据表时会犯错误。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Variac:

    没问题,这是一个好的劫持! 从TI.com TICS PRO下载,您可以从十六进制格式的文本文件中导出所需的配置。

    此致,Simon。