This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:用于VCO频率问题和最小步骤问题的LMX2592

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/663364/lmx2592-lmx2592-for-vco-frequency-question-and-the-minimum-step-question

部件号:LMX2592

大家好,

客户有两个关于LMX2592的问题。 客户的输入频率为100MHz。  

输出频率为400MHz至1500Mhz。  

问题1. 客户希望了解如何选择VCO频率以满足其要求。  

是否可以获得PLLatinum SIM软件?

问题2. 客户需要先输出400MHz,然后每次要增加1kHz,最后输出频率可以  

到达1500Mhz。 例如,第一个,400MHz。 第二,400MHz+1kHz=400.0001MHZ。 第三,400.001MHZ+1kHz。 等等。

客户希望获得  最小输出频率步长。   

问题3. 我注意到数据表第15页显示了此信息。 I显示 最小输出频率步长= FPD×PLL_N_PRE / PLL_DEN /[Channel

除法器值]。 此 公式是否为客户 的最小 输出频率步长?  

如果是这样,我想了解如何确定 FPD,PLL_N_PRE和 PLL_DEN值?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Mickey:

    答案1:合成器对每个选定频率进行校准,因此不会直接选择VCO。 选择所有配置,如N,fraction (num/den)等,然后将通过写入寄存器R0触发校准。 Pllatinum SIM可用于模拟合成器的性能。 我建议使用TIC PRO来查看和设置实际寄存器配置。

    答案2:最小步骤主要是所选分母大小的函数。 最小频率步长 是VCO处相位检测器频率的最小分次增量,因此在 参考输出时除以输出分压器。

    答案3:数据表中的公式正确。 我还建议使用TIC PRO来探索"PLL"界面中包含的自动计算器。

    请在下面找到一个寄存器精确设置,以产生400 MHz的1 kHz分辨率。 随着频率的提高,您将根据需要更改输出除法器,并重新计算1 kHz步长所需的分次。

    我希望这能有所帮助,

    此致,Simon。