This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0105万:LMK0.0105万输入偏置

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/663011/lmk00105-lmk00105-input-biasing

部件号:LMK0.0105万
在“线程: LMK0.3318万”中讨论的其它部件

您好,

我正在使用具有以下设置的LMK0.0105万:

VDD = 3.3V,VDDOA = 3.3V,VDDOB=1.8V

输入信号:由LMK0.3318万设备驱动的交流耦合LVDS。

我不知道是否需要在交流耦合电容器之后添加外部偏置。

现在我只在 目标点添加了一个100欧姆终端电阻器。

谢谢!

Svetlana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK0.0105万的CLKIN引脚内部偏压较弱,因此交流耦合差分时钟输入不需要外部偏压。

    此致,
    艾伦