This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2002万:PLL未锁定。

Guru**** 2853760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/662639/cdce62002-pll-is-not-locking

部件号:CDCE6.2002万

您好,

我正在尝试配置cdce6.2002万,它将148.5Mhz作为输入并生成 150Mhz的输出。

以下是参数:

寄存器
0 12B6.005万
1 B799E401
200000002

端口
0日
1 FF
2 DF
3 F9.

输入
PRI 148.50
AUX 0

外部组件
C4 6.8件
R4 2k
C5180页

SPI写入/读取已验证。

我的问题是PLL未锁定。 参数是否存在问题? 或者任何人都可以推荐任何测试案例。

提前感谢您。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设置看起来合理。 您是否确认交流耦合LVDS输入时钟有效且稳定? 您是否在输入有效/稳定后尝试触发VCO校准? 是否取消确认同步? 您是在EVM上还是在您的系统板上测试此功能?

    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "您是否确认交流耦合LVDS输入时钟有效且稳定?"
    是的,它是稳定的。
    "输入有效/稳定后,您是否尝试触发VCO校准?"
    到目前为止还没有尝试过,我们会研究一下。
    "是否取消确认同步?"
    我只编程reg0和reg1。
    “您是在EVM上还是在您的系统板上测试这种情况?”
    在定制板上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢@Alan
    在REG写入后,VCO校准周期(0->1)后,它工作正常,并将SYNC设置为1。
    只有一件事,我也在给ROM写。 因此,在重启后,需要再次提供VCO校准?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCO校准在通电重置后自动触发,因此,如果PLL参考输入时钟在初始校准期间不稳定,您可能需要显式触发(通过/PD引脚或软件位)。

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Alan的回复。