请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CDCE6.2002万 您好,
我正在尝试配置cdce6.2002万,它将148.5Mhz作为输入并生成 150Mhz的输出。
以下是参数:
寄存器
0 12B6.005万
1 B799E401
200000002
端口
0日
1 FF
2 DF
3 F9.
输入
PRI 148.50
AUX 0
外部组件
C4 6.8件
R4 2k
C5180页
SPI写入/读取已验证。
我的问题是PLL未锁定。 参数是否存在问题? 或者任何人都可以推荐任何测试案例。
提前感谢您。