This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4832万:分配器旁路上的LMK0.4832万时钟输出电平非常低

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/661573/lmk04832-lmk04832-clock-output-level-on-divider-bypass-very-low

部件号:LMK0.4832万

我正在使用LMK0.4832万评估板来评估我们正在生成的A设计的零件性能。  我们绕过输出分配器,直接输出第二个PLL的2949.12MHz信号 到时钟输出。  但是,在时钟输出的单侧,输出被大幅抑制到-31dBm的水平, 事实上,f/2正压大于输出。    除以2输出电平完全符合预期。 这与所选的输出标准或输出是单独结束,比较还是使用平衡器无关。  对此有何解释或建议如何解决?  

 以前的LMK048xx部件不是这种情况。  绕过输出分压器时的输出在以前的部件上相当大。

谢谢!


Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Stephen:

    感谢您的详细说明。 我想我知道发生了什么。  在旁路时,您需要单击DCC&HS功能。

    我认为这可以解决您的问题。

    此致,Simon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在添加 此图片...

    此致,Simon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好提示,我也将TIC Pro更新为1.6 后,这种方法仍然有效。7,旧版软件上没有。 旧版软件不允许我将除法值设置为1,因此我必须使用旁路。

    我确实注意到,如果您使用Bypass Div复选框,即使在新软件中,输出也很低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了,如果你发现其他的路障,请告诉我们,此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve
    如果要使用旁路路径,则仅支持CML格式。
    --
    LMK0.4832万的偶数时钟输出(CLKoutX)可能会绕过时钟分频器,以获得最佳噪声
    地面和输出摆动。 在此模式下,唯一可用的输出格式是CML。
    --
    此致
    普奈特