This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4832万EVM:使用100Mhz VCO生成1000MHz参考时钟

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/662735/lmk04832evm-generating-1000mhz-reference-clock-using-100mhz-vco

部件号:LMK0.4832万EVM

您好,

我正在使用 具有100 MHz VCO的LMK0.4832万EVM,取代原来 的122.88 MHz VCO。

为了生成所有所需的不同输出速率,我需要1000 MHz的参考时钟(2000 MHz也可以)。

我尝试使用TIC Pro来配置这样的频率,方法是更换,R除法器,N除法器和N预分频器,但无法获得PLL锁。

我只能生成2400,2500,2600 MHz的参考时钟(可能还有其他的)。

有人能帮我了解需要哪种N和R组合才能生成所需的频率吗?  

谢谢!

Gilad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Gilad,

    请参阅数据表中的VCO范围。 所需的所有频率是多少?

    您应该能够以3000MHz运行VCO (通过选择VCO1)。 使用2分频器和15分频器的N分频器。

    PLL2将锁定到3000MHz VCO。 使用输出分频器获得所需的频率。

    如果您有任何问题,请告诉我。

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它似乎运作得很完美:)
    谢谢你普奈特!