This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1104:运行电压为3.0V的4输出时钟缓冲器

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCV304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/662419/cdclvc1104-4-output-clock-buffer-that-will-run-at-3-0v

部件号:CDCLVC1104
主题中讨论的其他部件:CDCV304

我想在没有3.3V或2.5V的系统中使用CDCLVC1104PW时钟缓冲器。
根据数据表(第5页) 6.3 建议的工作条件。
电源电压最小值= 3.0V NOM = 3.3V MAX = 3.6V
最小值= 2.3V NOM = 2.5V MAX = 2.7V

此部件是否可以在3.0V的额定VCC上运行?

如果此部件不能在3.0V下工作,您是否有1个输入到4个输出时钟缓冲器,它将在3.0V额定电压(12.88 MHz)下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brian
    是的,您可以将设备用于3V额定电源。 另外,我们还提供CDCV304,它指定用于2.3 至3.6V的电源范围。
    此致
    普奈特