This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:LVCMOS参考输入配置

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/661805/cdcm6208-lvcmos-reference-input-configuration

部件号:CDCM6208

您好,

我的客户有关于CDCM6208的问题。

[Q]

他们希望使用LVCMOS在PRI_REF / SEC_REF中输入。

我的理解是否正确?

<我的理解>

CDCM6208可以直接使用LVCMOS电平进行输入。

在这种情况下,他们需要以下配置。

-直流耦合3.3V LVCMOS电平

 *连接VDD_PRI_REF=3.3V用于主要设备/ VDD_SEC_REF=3.3V用于辅助设备

 *将PRI_REFP与LVCMOS时钟源连接

 * PRI_REFN可保持浮动

 *将Reg4[4:3]=1x设置为主要/ 将Reg4[7:6]=10设置为次要

 *如果要使用主输入,请设置Reg4[2]=1;如果要使用辅助输入,请设置Reg4[5]=1

 *将Reg4[0]=1设置为主服务器,将Reg4[1]=1设置为次服务器

-直流耦合2.5V LVCMOS电平

 *连接VDD_PRI_REF=2.5V用于初级设备/ VDD_SEC_REF=2.5V用于次级设备

 *其他配置与直流耦合3.3V LVCMOS电平相同

-直流耦合1.8V LVCMOS电平

 *连接VDD_PRI_REF=1.8V用于初级设备/ VDD_SEC_REF=1.8V用于次级设备

 *将Reg4[0]=0设置为主要/将Reg4[1]=0设置为次要

 *其他配置与直流耦合3.3V LVCMOS电平相同

此致,

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-san您好

    是的,您的理解是正确的。 请记住,您还需要为智能多路复用模式设定Reg4[13:12]。

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet-San,

    感谢您的快速响应和清晰评论。
    好的,我明白了。

    感谢您的合作。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga