This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1208:CDCLVD1204/8附加相位噪声数据

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1208, CDCLVD1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/662103/cdclvd1208-cdclvd1204-8-additional-phase-noise-data

部件号:CDCLVD1208
主题中讨论的其他部件: CDCLVD1204

您好,

我正在寻找类似于CDCLVD1208数据表第6页所示的相位噪声数据:

具体来说,我需要CDCLVD1204CDCLVD1208的以下时钟频率的相位噪声数据:

  1. 148.5 MHz
  2. 161.133 MHz
  3. 297 MHz
  4. 322.265 MHz
  5. 644.53 MHz

该数据是否可用?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有一些类似频率的数据,这些数据应该适用。 让我看看数据和跟进。