This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:是LMX2592出厂编程以提供一些输出

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, USB2ANY, LMX2592, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/661959/lmx2592-is-lmx2592-factory-programmed-to-give-some-output

部件号:LMX2592
主题中讨论的其他部件:USB2ANY,LMK61E2 MSP432P401RTIDA-0.0626万MSP430F5529

尊重,

我正在研究与LMX2592合并的TIDA-0.0626万。 我没有USB2ANY来编程时钟振荡器LMK61E2或LMX2592。 我担心这些组件出厂时编程为提供一些放大输出,或者有必要对这些IC进行编程。由于USB2ANY不可用,我正在寻找资源,以便使用 MSP432P401R启动板对这些IC进行编程。请指导我们如何继续 同样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Pratik:

    USB2ANY本身不可用,但由于您使用的是LMX2592,因此我建议您订购LMX2592 EVM,该EVM将随USB2ANY板一起提供,并提供所有所需的布线。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在开发TI的TIDA-0.0626万参考设计,同样,我需要知道,如果没有任何初始编程,我将获得某些输出的LMX2592寄存器。我们的预算很低,因此无法购买任何EVM,请帮助解决 我的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pratik,

    感谢您的跟进。 我理解您的问题。 LMX2592是高性能同步,需要编程才能启动。 设备通电后,您需要对寄存器进行编程并触发校准,以便VCO校准,PLL接合动态锁。

    我们有其他设备可以以已知频率启动,这不是其中之一。

    我希望这能有所帮助,

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。正如设计指南中所描述的,我需要USB2ANY对寄存器进行编程。但是在设计指南中,他们还提到我们可以使用MSP430F5529启动板对其进行编程。但是我们没有类似的启动板,但是我们有MSP432P401R启动板,您可以提供 关于如何使用MSP432P401R启动板对LMX2592进行编程的指南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Pratik:

    LMX2592的EVM套件与使用MSP430的USB2ANY一起准备。 此解决方案随附一个可立即使用的PC软件(您可以从TI.com下载),以方便对LMX2592进行评估。 可以使用其他微控制器,但我们不提供开发服务。 与LMX2592的通信是标准SPI接口,因此任何微控制器或FPGA或微处理器都可用于对LMX2592进行编程。 数据表第9页上的图1提供了SPI的计时信息。

    我希望这能有所帮助,

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊重,
    感谢您的友好回复,但正如我所说,我们是初学者,不知道如何使用MSP432P401R启动板,因此TI工程师的任何帮助都将很有帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Pratik:

    我建议查看MSP430支持材料,SPI接口可能已在此器件中实施。 这将是一个很好的起点。

    此致,Simon。