This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005:此部件是否可以同步到1PPS

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/661192/cdcm7005-can-this-part-synchronize-to-1pps

部件号:CDCM7005
在“线程: LMK0.5028万”中讨论的其他部件

您好,

我正在尝试开发一种解决方案,从OCXO接收10 MHz信号,并将其与来自GPS的1PPS信号同步。 然后,我想合成从这个同步的10 MHz中可以是非整数的频率。 是否有多种解决方案可以实现这一目标? 我标记CDCM7005是因为它说它可以采用低至0 MHz的参考频率,所以也许这可以使10 MHz与1PPS同步,然后我可以与不同的芯片合成?

感谢您的帮助!

最佳,

加倒角

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不推荐CDCM7005锁定到1个PPS输入,因为这需要非常窄的环路带宽(<50MHz),而传统模拟PLL (基于PFD/CP),外部VCXO和外部环路滤波器很难实现。  我们正在开发一个时钟设备,即将发布,它可以支持1个PPS锁,使用10 MHz OCXO作为抑制/备份参考,并生成多个非整数相关时钟频率。  请发送电子邮件至 clock_support@list.ti.com,提供有关您的联系人姓名/信息,公司名称和终端设备的详细信息,以便在即将推出的时钟设备上分享一些信息。

    此致,
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,gchampin,

    CDCM7005无法从1PPS锁定10 MHz。 CDCM7005中的分隔器不够。
    对于您的应用,DPLL解决方案会更好。 TI将在3月底左右发布DPLL LMK0.5028万。
    发布后,您可以在网站上找到它。

    如果您想了解有关LMK0.5028万的更多信息,请将您的请求与您的公司和项目信息一起发送至clock_support@list.ti.com
    谢谢。

    此致,
    肖恩