This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:配置VCO频率时出现问题

Guru**** 2384680 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, LMX2492
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1089493/lmx2492evm-problem-configuring-the-vco-frequency

部件号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他部件: LMX2492

大家好,

我们的客户购买了LMX2492EVM,但 在配置VCO频率时遇到了问题。 我们的客户认为,

EVM没有响应。 我已经完成了故障排除,但没有成功。

我尝试更改VCO频率,但输出始终保持相同频率。问题是我尝试更改VCO的频率,但不知为何频谱保持在4.5GHz

此外,当我尝试设置默认配置时,它显示-加载默认配置脚本时出错,被处理为除以零。我尝试在9600到1万 MHz之间进行一个斜坡。  

实际上,我确实做到了,得到了我想要的,最后去吃午饭,当我回来的时候,它已经不能工作了。

我已经尝试过3次升级固件,但问题仍未 解决。
我是否可以执行任何步骤来确保设备正常且未损坏? 我需要知道,如果 有,我可以邀请其他设备。

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    您使用的是最新版本的TIC Pro吗?

    您是否能够将其锁定为默认配置?

    确保您获得绿色连接模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    我们的客户认为,

    我制作了一个简短的视频 ,解释了我的问题。 我还检查了您要求我检查的所有内容。
    1)我使用的是最新版本的TIC PRO
    2)按默认 配置时,我的设备未处于锁定状态
    3)设备已连接
    请观看视频。 解释的都很好。
    此致,
    达尼洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    感谢您观看精彩视频。  我注意到在加电时电流为~170 mA,这是EVM指南的建议。  编程后-根据EVM指南,此电流是否上升到240 mA?

    您提到LED指示灯低... 我想尝试使用MUXout MUX控件进行一些调试,以驱动该LED。

    如果将设置为CPMON OK (CPMON正常),CPMON High (CPMON高)和CPMON Low (CPMON低)。  我预计其中一种产品的输出很高...这是什么?

    您能否测量输出R/2,输出N/2频率?  这将确认PLL看到的内容。

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    我已将您的回复转发给我们的客户,并等待他的反馈。 我之前从客户那里收到了这封电子邮件,

    我想提一下,内置VCO不是针对VCO的,我们将使用CVCO55CC-2400-2569。2569。
    因此,如果您怀疑 VCO存在问题,请告诉我,因为无论如何都需要 切换VCO。
    此外,我知道您会尽最大努力尽快回答问题,但我在周一和周三参与此项目,因此如果您能尽快回答 我,我将非常感激 !  
    此致,
    达尼洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    以下是客户的回应。

    1)如视频所示,加载后,电流上升至0.210 amper。  
    2)我 不明白您希望我用CPMON做什么 ? 在 它们之间切换,我期待看到什么?
    3)如何测量N/2和R/2? R/2是 从频谱分析仪测量的,不是吗?
    此致,
    达尼洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    我看了电影,显然这是一个TIC Pro错误。 弹出错误消息后,TIC Pro不响应任何更改。 例如,在视频的第2部分,客户键入9600至VCO频率块,但N分频器没有变为96,保持在99。  

    我可以重复此错误。 解决方法是关闭TIC Pro,然后再次打开TIC Pro。  

    我们将在将来修复此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nel,

    我们的客户认为,

    我和我的一个朋友订购了LMX2492EVM,他的LMX如预期的那样运行良好。 因此,我认为问题出在我的LMX2492,而不是TICSPRO。
    我有一个基于LMX2492EVM的非常重要的项目,因此我需要您的帮助来寻找解决方案。 在以色列,我们有德州仪器 (TI)的代表。下面是我可以想到的一些可能的解决方案:
    1)我可以用我的设备去那里检查
    2)与您的专家进行缩放对话,并尝试在线调试
    3将其发送至实验室,检查设备是否存在问题  
    4)向我发送新设备。
    我需要一个快速解决方案,请尽快回复我,认为这是一个紧急案例!  
    等待您提供解决方案,
    此致,
    达尼洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    我很确定这是一个TICS Pro问题,因为我可以重复该问题(没有EVM)。

    关闭TIC Pro,然后再次打开,它将恢复正常。 现在,如果您更改N分隔符值,您可以在状态窗口中看到注册写入活动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    我收到了客户的反馈,

    我已经尝试关闭并重新打开TIC PRO,但它不起作用。 也许我错了,但根据我的经验 ,我 认为问题不在于应用程序。  
    正如我之前提到的,我需要你们向前迈进一步,帮助我找到解决方案。 我需要一个快速的解决方案,甚至是为了获得一 个新的设备,而不是这一个。 一些可能的选项包括:
    1)我可以使用我的设备访问我所在国家/地区的德州仪器(TI)代表处并在那里进行检查
    2)我们可以与您的专家进行缩放对话,并尝试在线调试
    3将其发送至实验室,检查设备是否存在问题  
    4)向我发送新设备。
    请给我一个与 此消息相关的答案 ,并给我一个解决方案。 我们正在谈论,没有取得任何进展。  
    此致,
    达尼洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    </s>2492 403.8379万403.8379万
    2)我 不明白您希望我用CPMON做什么 ? 在 它们之间切换,我期待看到什么?
    3)如何测量N/2和R/2? R/2是 从频谱分析仪测量的,不是吗?
    [/引述]

    其目的是将这些不同的值编程到MUXout_MUX中,以查看结果是什么。  对于CPMON,我希望它应该是直流状态,因此LED回读应该正常工作。  但是,正如我对N/2和R/2的建议,最好的做法是探查MUXout引脚(您可以在LED处探查),以查看/测量范围内的频率。

    在DIV-0错误上:

    我确实看到了DIV-0错误-它似乎确实中断了写入,但后来在视频中,我认为它似乎写入了所有寄存器,所以我认为这应该是可以的。  我们确实需要修复此问题,但是,如果出现div 0,则会出现此问题。  您能否共享.TCB (如下所述) 以便我们复制?

    • 您需要退出TIC Pro,复制.TCB文件(如下所述)。
    • 启动tics pro,然后像您那样加载默认值并得到div-0错误。
      • 如果没有div-0错误,则表示您复制的.TCB文件未处于会导致div-0错误的状态。

    --

    第二次思考。  DIV-0-中断默认配置加载。  这意味着R0到R0x11可能无效。  因此,即使按Ctrl+L也可能不会产生良好的编程效果。  请再次尝试选择"default"配置。  如果仍然显示错误消息。  您可能没有所有寄存器,我提供的有关更换TCB的解决方法可能是解决方案。  -->请发送.TCB文件。  但是,重新安装后仍然存在问题这一事实表明TCB已被"替换",并且仍然无法正常工作。  这是正确的评估吗?  您是否至少有一次获得了完整的"加载默认值,没有错误",并且Ctrl+L和其他内容仍然无法正常工作?

    关于TCB文件:

    有一个文件(.TCB)保存上一个状态。  默认安装的lmx2492.TCB位于:C:\ProgramData\Texas Instruments:TIC Pro\Configurations\Devices\PLL\LMX2492。   我在这里附上了一份副本。  通过复制此附加文件并在ProgramData中改写文件(TICS Pro未运行),下次您开始时,您将处于'Original Startpoint'-->我不知道这会解决您的问题,但我将其解决。  我想不是因为你

    一个提示:'restart' e2e.ti.com/.../LMX2492.tcb

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    听起来我们的调试程序无法解决问题。  我们将了解如何获得替换EVM。

    73岁
    Timothy