This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:回退模式下的行为。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1092017/cdce6214-behavior-on-fall-back-mode

部件号:CDCE6214

您好,

我的客户有以下问题。  请您支持我们吗?

* 1.

当我的客户唤醒在输入时钟,PRIREF输入或SECREF输入上选择的回退模式(REFSEL=Open,HW_SW_CTRL=OPEN)时?

他计划将SECREF引脚与25MHz XO连接,并将PRIREF引脚与下拉式连接。  在这种情况下,“25MHz clock”是否从CLKOUT0引脚输出?

请通知我们。

*2.

在上述情况下,他希望OUT2和OUT3引脚输出100MHz的差分时钟。  他的理解是否正确?

但数据表上说:" PLL将不会自动校准。"   这是什么意思?  请通知我们。

谢谢,此致,
Hattori先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hattori-San,

    binbin xu 说:

    * 1.

    当我的客户唤醒在输入时钟,PRIREF输入或SECREF输入上选择的回退模式(REFSEL=Open,HW_SW_CTRL=OPEN)时?

    他计划将SECREF引脚与25MHz XO连接,并将PRIREF引脚与下拉式连接。  在这种情况下,“25MHz clock”是否从CLKOUT0引脚输出?

    请通知我们。

    [/引述]

    回退模式返回默认值,显示PIN 4 REFSEL控件参考。  因此,请选择SECREF

    设置REFSEL引脚= L选择SECREF输入,而设置REFSEL引脚= H选择PRIREF输入。  但是,IP_SECREF_BUF_SEL默认值= 0x00,这意味着XO (应该说XTAL模式)在默认情况下已启用。  LVCMOS输入应为0x01,差分缓冲器应为0x02或0x03。

    25 MHz XO是否是客户计划使用的LVCMOS输出?

    binbin xu 说:

    *2.

    在上述情况下,他希望OUT2和OUT3引脚输出100MHz的差分时钟。  他的理解是否正确?

    但数据表上说:" PLL将不会自动校准。"   这是什么意思?  请通知我们。

    [/引述]

    我们将检查此详细信息并更新您的信息。

    73岁
    Timothy

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    关于PLL校准,这意味着在写入所有其它寄存器后,您需要将“1”写入矩形位以启动PLL重新校准。

    此致,