This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0804万B:更换SY7.5572万

Guru**** 2586035 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCDB400, LMK1D1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1092397/lmk00804b-replace-sy75572

部件号:LMK0.0804万B
主题中讨论的其他部件:CDCDCDB400LMK1D1204

你(们)好

您可以 帮助推荐合适的产品来替换SY7.5572万

267MHz 1:2 3.3V HCSL/LVDS扇出缓冲器(microchip.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据所需的输出格式,我们有用于LVDS的LMK1D1204和用于LP-HCSL的CDCDB400。

    此致,