This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE949PERF-EVM:无法编程

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE949PERF-EVM, CDCE949
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1092209/cdce949perf-evm-cannot-program

部件号:CDCE949PERF-EVM
主题中讨论的其他部件: CDCE949CLOCKPRO

我刚刚为客户购买了cdce949perf-EVM。 根据用户指南,它是与Clock Pro软件一起即插即用的。 我读过其他帖子,我需要先按'跳'才能进入主设计屏幕,然后才能对主板进行编程。 但是,我从未在GUI上收到绿色连接LED指示灯。 快速入门提到了主板的驱动程序,但我没有看到这些驱动程序的位置,用户指南提到了一张CD,但我们没有收到。

您能为我指出用于性能板(而不是编程板)的正确驱动程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tony:

    遗憾的是,WinXP之后的操作系统没有新的驱动程序。  但是WinXP计算机可以正常工作。

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy,

    在哪里可以获得WinXP的驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信它们已包含在安装中。

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在插入主板时收到此信息。 您知道我需要连接哪些跳线吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tony:

    从CDCE949数据表的第16页:

    针脚22/23 (6)的操作模式选择
    SPICON
    0–串行编程接口SDA (引脚23)和SCL (引脚22)
    1–控制引脚S1 (引脚23)和S2 (引脚22)

    (6)控制引脚的选择仅在写入EEPROM时才有效。 写入EEPROM后,串行编程引脚不再可用。 但是,如果VDDOUT被强制到GND,则两个控制引脚S1和S2暂时充当串行编程引脚(SDA/SCL),两个从接收器地址位重置为A0 = 0和A1 = 0。

    ---

    因此,您可以看到,为了编程的目的,您需要SPICON =0,这样针22/23就允许串行编程接口。

    根据我对EVM用户指南的阅读...按照下面的跳线J45可以接地VDDOUT。

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    我现在可以连接到主板。 我不确定它是否重要,但我在Windows XP的兼容模式下运行了软件。 此外,该主板未附带默认跳线之一。 幸运的是,我们订购了两块板,我拿了其中一块放在J33上,现在它显示出了连接。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tony:

    很高兴听到它工作正常。  只是为了确认,您使用的是哪种操作系统(您运行的是XP的兼容模式?)

    我想我确实在一些文档中看到了有关Vista的一些内容仍在运行...但是我认为这是32位和64位版本的版本,因此它可能只有32位版本有效。

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy,

    我在Windows 10中,但我关闭了兼容模式,它仍然工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您让我了解Tony。  迄今为止,我收到的所有报告都是由于驱动程序问题,Clock Pro在Win10中无法工作-即使在兼容模式下也是如此。  使用WinXP (或可能是Vista)是唯一已知的有效解决方案。

    我的理解是,除了安装软件以使其正常工作外,您没有做任何特殊的事情。

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 我刚从 https://www.ti.com/tool/CDCE949PERF-EVM#tech-docs安装了ClockPro软件 ,但没有安装任何驱动程序。 它适用于不使用兼容模式的Windows 10