This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4805万BEVAL:需要有关购买适配器板的帮助信息;图示在文件SNAU158 (2013年11月)的第77页

Guru**** 2504505 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/597408/lmk04805beval-need-help-to-buy-the-adapter-board-pictured-on-pg-77-of-document-snau158-nov-2013

部件号:LMK0.4805万BEVAL
线程中讨论的其他部件:LMK0.4821万USB2ANYUSB2ANY-UWIRECODELOADER

您好,

我想让我的LMK0.4805万B在Windows 7机器上运行,我最好的选择似乎是购买SNAU158 (2013年11月)第77页所示的适配器板。  如果可能,我还会安装USB2ANY uWire (我已经为LMK0.4821万安装了一个,因此该部件不是很紧急)。  现在,我只能使用来自XP计算机的LMK0.4805万B (使用LPT3端口),但XP计算机正在消亡。  请帮我弄清楚如何购买该适配器板!

谢谢,Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    要获取USB2ANY-iface USB2ANY-UWIRE,请发送电子邮件至clock_support@list.ti.com并提供以下信息。
    -应用(例如无线基础设施,测试/测量)
    -终端设备(例如基站室外装置,频谱分析仪)
    这是否可能用于军事用途(是/否)
    -估计产量

    •名字
    •姓氏
    •公司/学校名称
    •公司/学校URL
    •电话
    •电子邮件地址
    •街道地址
    •邮政编码
    •城市
    •州/省
    •国家/地区

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    我的问题是如何购买两块主板(SNAU158第77页上的适配器主板)和USB2ANY-uWire。  您回复了有关如何获取第三块板(USB2ANY-iface)的说明。  这是令人困惑的... 您能否解释一下 为什么USB2ANY-iface是更适合我的问题的解决方案(这就是我需要从Windows 7计算机控制LMK0.4805万B)?   我在网上找到的唯一的USB2ANY-iface文档是2012年发布的,人们会认为它将被2013年11月发布的SNAU158中的说明所取代....

    另外,我发现您的另一个帖子提到将“Win7 using XP emulator mode available from Microsoft,  MS Virtual PC”与USB2ANY-iface结合使用。  您能否确认这也适用于我。

    获取"SNAU158第77页上拍摄的适配器板"的正确名称或部件号将非常有用。  您是否有这种情况?

    谢谢!

    标记

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    很抱歉,我在此处输入了错误的(不存在的)部件号。

    USB2UWIRE-iface:已过时,不再支持或可用的USB接口,可用于CodeLoader和Windows XP或更早版本。
    USB2ANY-UWIRE:这是您需要的,并且有合适的适配器板...请按照上面的要求。 我将更正上述帖子。