This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0101万:是否可以连接LMK0.0101万或其它时钟缓冲器的所有输出以增强驱动功能?

Guru**** 2550790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/596125/lmk00101-can-i-connect-all-the-output-of-lmk00101-or-other-clock-buffers-to-enhance-drive-capability

部件号:LMK0.0101万

连接如下所示:

是否有任何技术手册可供参考?

有什么需要注意的?

请帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    答案是"否",因为您无法对齐所有驱动程序。 当一个驱动器输出高电平时,另一个驱动器仍处于低电平状态。 它们将被烧掉。
    为什么要增强驾驶性能? 那个接收器是什么?

    此致,
    肖恩